您好!
您能否检查快速下行链路标准。 其中一个标准显示了数据表中的信号/能量损耗。 我想这是为了降低功耗或连接方线路、这应该是正常情况。 请告诉我 FLD 是否有特殊功能。
如果0x000b 的位0被禁用、即使线路掉线、链路也会保持吗?
启用0x000b 的位0时、如果线路断开、链路是否会在10us 后断开? (数据表的"信号/能量损耗"一句中未显示10us 窗口。)
此致、
Nagata。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否检查快速下行链路标准。 其中一个标准显示了数据表中的信号/能量损耗。 我想这是为了降低功耗或连接方线路、这应该是正常情况。 请告诉我 FLD 是否有特殊功能。
如果0x000b 的位0被禁用、即使线路掉线、链路也会保持吗?
启用0x000b 的位0时、如果线路断开、链路是否会在10us 后断开? (数据表的"信号/能量损耗"一句中未显示10us 窗口。)
此致、
Nagata。
您好、Nagata-San、
启用快速链路中断后、可以选择 PHY 在4us 窗口中查找能量损耗(能量低于阈值)、如果能量低于该窗口中的阈值、则会断开链路。 在正常情况下、PHY 将在32us 内查找低于阈值的能量、如果该窗口中的能量较低、则断开链路。
如数据表中所述、除了通常的低功耗 PHY 标准之外、还可以将其他标准编程为针对 Rx 错误、MLT3错误等标准的下拉链路
--
此致、
Vikram
Vikram - San、
我想跟进您的意见:
>对于正常情况、PHY 将在32us 内查找低于阈值的能量、如果该窗口中的能量较低、则断开链路。
在禁用了哪个 FLD 的情况下、它是否起作用? 我认为这是正常情况、当连接伙伴消失时、连接将丢失。
请在链接伙伴中断时告诉我每个案例。
案例1:启用 FLD: FLD 功能在32us 内检查线路电压阈值。
情况2:禁用 FLD:??? 即使链路伙伴消失、PHY 是否仍保持链路?
此致、
Nagata。
大家好、Vikram、
非常感谢您的支持。
请告诉我有关案例2的详细信息吗?
数据表显示、在禁用 FLD 时、链路损耗检测大约需要250us、如下所示。
--------------------------------------
链路丢失恢复:
1 =启用链路丢失恢复机制
0 =正常链路丢失操作
此模式允许从短路干扰中恢复并继续
保持链路几毫秒、直到出现短时干扰
信号正常。 在正常链路丢失操作下、链路
状态将因信号丢失而下降约250μs μ s。
--------------------------------------
器件是否会使用32us 窗口进行多次检查以检测链路丢失? (例如8次 x 32us≒250us)
此致、
Nagata。