This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:眼图失败

Guru**** 2925620 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948996/ds80pci102-eye-diagram-fail

器件型号:DS80PCI102

您好、先生、

您能否帮助确认此原理图是否正确? 因为客户验证眼图是失败的、无法打开。

请告诉我们原因并向您学习。 期待您的回复。谢谢。

随附原理图和眼图。

e2e.ti.com/.../sr_2D00_n707_2D00_g0a_2D00_1_5F00_20201007.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    已查看此原理图、请在下面注意一些注释:

    1)。 VDD_SEL:该引脚需要连接到 GND 或悬空。 在该原理图中、GND 使用了20K 欧姆电阻器。 请将此20k 欧姆电阻器更改为0欧姆。

    2)。 考虑到 ENSMB 通过1K 欧姆电阻器连接到 GND、这意味着我们将通过引脚设置来控制器件。

    a)。 VOD_SEL 引脚17:该引脚是测试点。 这意味着该引脚是悬空的。 请注意 DS80PCI102数据表的表3。 我们需要确保 VOD 选择和器件 EQ 设置(数据表的表2)为输出和输入端连接的介质提供足够的 VOD 和 EQ 增益。 有关详细设置、请注意数据表的表3和表2、并确保您有选项或设置来为这两个引脚启用不同的设置。   

    3)。 速率引脚13:这个引脚为浮点-带有去加重功能的自动速率检测。 最好能够灵活地更改此设置。 这意味着我们应该能够通过20K 或1K Ω 将这个引脚悬空或连接至 GND。

    4)。 注意到您在输入 B 侧使用 R124和 R125。 请使用交流耦合电容器替换这些电容器。 如果连接到输入 B 的 TX 侧确实具有交流耦合电容、则我们可以保留这些电容。 通常、在 PCIe 应用中、TX 提供交流耦合电容。 此外、R124和 R125等组件可提供寄生并降低信号完整性。

    总之、有关 EQ 和 VOD/DEM 的详细设置、请参阅表2和表3、以确保存在启用不同选项/设置的设置。 根据您提供的示波器屏幕截图、可能 EQ 和 VOD/DEM 引脚可能没有最佳设置。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)。 VDD_SEL:该引脚需要连接到 GND 或悬空。 在该原理图中、GND 使用了20K 欧姆电阻器。 请将此20k 欧姆电阻器更改为0欧姆。

    但我调试0欧姆、功能失败、我测量 VDD1、VDD2 =3.3V、它可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRSNT#:此引脚连接到 GND,是否会影响 PCI-E Gen3时序?

    此类函数是否需要使用 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 PRSNT#可以连接到 GND、不会影响 Gen3时序。

    2)。 使用 EEPROM 不是必须的。 EEPROM 或 SMBus 接口可允许更改寄存器。 我认为您看到的问题可能与 EQ 和去加重设置有关。 请参阅我之前发送的回复的摘要部分。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我参考  

    3.3V 工作模式
    将 VDD_SEL = 0与1 kΩ 电阻器连接到 GND。
    2.将3.3V 电源馈入 VIN 引脚。 µF 在 VIN 上进行本地1.0 μ A 去耦。
    请参阅下面有关 VDD 旁路的信息。
    SDA 和 SCL 引脚应将上拉电阻器连接到 VIN

    3.3k 上拉


    kΩ 需要连接到"逻辑1"的任何4电平输入都应使用连接到 VIN 的1k Ω 电阻器

    为什么 VDD=3.3V、而不是2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling Shou、

    我刚刚在其中一个评估板上检查了这一点、在给定您注意到的设置的情况下、VDD 为2.5V。  

    1)。 您是否在不同器件上检查过此问题? 部件可能会因某种原因损坏。

    2)。 您可以获得其中一个评估板并检查它、但这似乎正常且符合预期。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2)。 您可以获得其中一个评估板并检查它、但这似乎正常且符合预期。

     您可以 免费为我提供 EVB 样片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请与您当地的 TI 销售人员/联系人讨论此问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I SET  

    ENSMB=0、PRSNT#=0、VOD_SEL=F、DEMA/B=0、RXDET=F、SD_TH=F、EQA1\EQB1=R、EQA0\EQB0=0

    为什么我的调试速率=R 是通过的、自动选择具有去加重功能的 gen1/2和 gen3失败

    如何自动选择使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当速率设置为自动速率引脚悬空时、器件会检测传入速率是 Gen1/Gen2还是 Gen3。 当它检测到 Gen3时、 输出振幅跟随输入峰峰值信号。 此外、器件还支持去加重功能。

    另一方面、当 RATE 引脚设置为 R 时、器件 VOD 遵循输入峰峰值信号、并且不启用去加重功能。 在这种情况下、器件以线性模式运行。  

    当 Rate 引脚为悬空时、我们可能已经过度均衡输出信号、

    此致、Nasser