请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
我已经对当前不支持 FRS 程序的手机和我们的总线供电集线器实施尝试过 FRS 程序。
在充电器断开连接时、我应该会看到任何 PD FRS 请求都从 PD 发送到电话或电话 FRS 拒绝应答。
遗憾的是、当我断开充电器与端口2的连接时、连接到端口1的电话(处于灌电流模式/充电模式)、由于 VBUS 下降至低电平、刚刚从 USB 断开
并在~300-500ms 后在拉电流模式下再次加电。
请参阅随附的:
- 问题描述幻灯片
- PD FW 状态机跟踪
- PD SW pjt 和 bin
- PD 解析器跟踪和对数
谢谢
维他利
e2e.ti.com/.../1667.FRS-evaluation-with-ADV_5F00_CONG-TPS65988.zip