This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:FRS 事件评估

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942777/tps65988-frs-event-evaluation

器件型号:TPS65988

您好!

我已经对当前不支持 FRS 程序的手机和我们的总线供电集线器实施尝试过 FRS 程序。

在充电器断开连接时、我应该会看到任何 PD FRS 请求都从 PD 发送到电话或电话 FRS 拒绝应答。

遗憾的是、当我断开充电器与端口2的连接时、连接到端口1的电话(处于灌电流模式/充电模式)、由于 VBUS 下降至低电平、刚刚从 USB 断开

并在~300-500ms 后在拉电流模式下再次加电。

请参阅随附的:

  1. 问题描述幻灯片
  2. PD FW 状态机跟踪
  3. PD SW pjt 和 bin
  4. PD 解析器跟踪和对数

谢谢

维他利

e2e.ti.com/.../1667.FRS-evaluation-with-ADV_5F00_CONG-TPS65988.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供建议。

    此致

    维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供建议。

    此致

    维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供建议。

    此致

    维他利