This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501PB:预加重设置中的奇数行为

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8501PB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952018/onet8501pb-odd-behavior-in-pre-emphasis-settings

器件型号:ONET8501PB

各位专家、您好!

我在将 ONET8501PB 用作 O/E 应用的 RX 时发现了一个奇怪的问题。 在编程期间、我将寄存器2的预加重设置设为8 (1000)、该值未在数据表中列为可能的值、并得到以下结果:

当写入2 (0010)和 A (1010)时、可以看到类似的结果、这些值也未在数据表中列出为可能的值。 在本示例 C 中、使用数据表中的值可得出以下结果、其中输出功率显著降低:

 使用未列出的值时 ONET8501PB 的输出对于我的应用更有用、但我担心可能产生的影响、因为这不是数据表中列出的值。 是否有人知道我为什么会获得此输出、或者使用未列出的值可能会出现任何设计问题。 这是一个紧迫的问题,并在试图决定这是否是一个有效的解决方案时造成了瓶颈,因此,我们将会感谢任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    您使用的这些设置是介于之间或更精细的设置。 数据表中的建议是指不同的 dB 预加重设置。 唯一的建议是检查4-5个器件、以确保其符合您的应用要求、并获得一致的结果。 未在您注意到的设置中评估设备。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好问题、但如果输出功率介于两个点之间、为什么会在多个点提供如此高的输出功率? 如果我在数据表中未列出的几个点写入数据、我会得到相同的结果、尽管这些点相隔几 dB。