This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:输入电阻

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940101/thvd1510-input-resistance

器件型号:THVD1510

大家好、

您能详细解释一下这张图片吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    该图可用于了解 RS485收发器的负载能力(基于输入偏置电流规格)  

    TIA/EIA-485-A 规定、符合标准的 RS-485驱动器必须能够在-7V 至+12V 的共模范围内驱动1.5V 差分输出电压、并具有32个1单元负载接收器的等效负载。

    • 1单位负载相当于12V 或12kΩ μ A 时的输入泄漏电流为1mA。

    具有较高接收器输入阻抗的收发器(如 THVD1510)允许总线上存在更多收发器。

    下表给出了不同接收器特性的单位负载、总线输入泄漏电流和等效输入阻抗、以此作为示例。  

    • THVD1510在12V 电压下具有125uA IL (如数据表表7.6中所示)、因此 CN 支持256个总线上收发器  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的回答。

    我无法理解这两个三角形。 (-7V、-0.8mA)(-3V、0A)(5V、0A)的含义是什么?

    BR、

    Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、

    如果 一个收发器具有5V Vcc 和0V 接地、则另一个节点可能具有的最常见模式为符合 RS485标准的+/-7V。 因此、最大的电压差为5V 至-7V (12V)或0V 至7V (-7V)。 可以相应地计算最大电流。 您可以忽略-3V。 有关详细信息、请参阅此 应用手册

    此致、

    Hao