This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:终止的失效防护行为

Guru**** 2928260 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950652/am26lv32e-fail-safe-behavior-of-terminated

器件型号:AM26LV32E

大家好、团队、

我有一位使用 AM26LV32E 的客户。 它们将其用作 RS422接收 器、并在输入差分线路中安装了221欧姆端接和扼流圈、电源电压为3.3V。
当驱动器和接收器之间的电缆断开连接时、客户期望 AM26LV32E 输出变为高电平、如下表所示。 然而、实际上、输出可能是高电平或低电平并且不稳定。  使用另一 个 AM26LV32E IC 替换它 可能无法改善这种情况。


如果有任何问题、您会告诉我吗? 该电路可在离线时共享。

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太马崎-圣、

    对于221Ohm 终端、A 和 B 引脚的电压是多少? 如果没有端接、输出是否为高电平、A/B 引脚电压是多少?

    如果您想离线讨论、请将原理图发送 至 hliu@ti.com

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    非常感谢您的离线支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki