Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM26LV32E 大家好、团队、
我有一位使用 AM26LV32E 的客户。 它们将其用作 RS422接收 器、并在输入差分线路中安装了221欧姆端接和扼流圈、电源电压为3.3V。
当驱动器和接收器之间的电缆断开连接时、客户期望 AM26LV32E 输出变为高电平、如下表所示。 然而、实际上、输出可能是高电平或低电平并且不稳定。 使用另一 个 AM26LV32E IC 替换它 可能无法改善这种情况。

如果有任何问题、您会告诉我吗? 该电路可在离线时共享。
非常感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki