This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1的启动界面

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950316/ds90ub947-q1-splash-screen-of-ds90ub947-q1

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

客户发现947电路板出现闪屏问题。 他们参考了947勘误表、但仍有此问题。

我随附了客户初始代码、scheamic 和问题视频。 请帮您检查一下。

下面是 CLK 波形:

e2e.ti.com/.../947-splash.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您是否可以让客户使用 ALP 中的地图工具执行利润分析?

    它们可以将 I2C 总线连接到显示屏94x 侧、并从此处运行工具。

    www.ti.com/.../snlu243.pdf

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    我可以。但我恐怕客户以前可能不使用此工具。 是否有其他信息可以帮助您解决此问题? 寄存器值如何?

    还有一个问题、我从其他客户那里得到了类似的947问题、他们告诉我947N 可以解决这个闪屏问题、对吗?

    而且、在 TI.com 上找不到947N、这两种器件之间有何区别?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我将把这个问题转到离线讨论。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    客户无法使用 APL 工具、 是否有其他方法可以解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    已将初始化代码脱机。  

    此致、

    蔡夏利