This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望使用 DS90UB940N-Q1与两个不同的串行器配对、一个来自 SRV (720p、60fps)、另一个来自 DMS (720p、60fps)。
他们想知道:
1. 940N 是否只能同时输出其中一个视频流?
2.如果是、是否在线更改10和11之间的0x34[4-3]以实现 SRV 和 DMS 之间的切换? 无需其他配置?
3、现在只使用一个 TX 端口(单通道 CSI)、这是否适合此应用?
谢谢!
您好、Terry、
940N 一次只能接受一个 Ser。
对于这种应用、他们可能需要找到一个高速开关并使其接收和切换 SER 输出。
寄存器0x34用于 One Ser、用于在单链路与双链路之间切换。 它不适用于两个 Ser。
此致、
蔡夏利
您好、Charley、
谢谢! SN3257-Q1是否适合此应用? 它是否会对信号质量产生不良影响? 如果是、是否有任何推荐的显示解串器可支持两个视频流输入? 再次感谢!
您好、Terry、
我们当前没有可 支持来自两个串行器的两个视频流的解串器。
最好为差分信号获取开关。 请咨询高速多路复用器团队。
开关典型值有一些损耗、可能会降低通道性能。 客户需要确保使用正确的布线方式、并将影响降至最低、以满足其所需的电缆长度。
此致、
蔡夏利