This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:有关与两个不同串行器配对的 DS90UB940N-Q1的问题

Guru**** 2548880 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940N-Q1, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951175/ds90ub940n-q1-questions-about-ds90ub940n-q1-paired-with-two-different-serializer

器件型号:DS90UB940N-Q1
主题中讨论的其他器件 :SN3257-Q1

大家好、

客户希望使用 DS90UB940N-Q1与两个不同的串行器配对、一个来自 SRV (720p、60fps)、另一个来自 DMS (720p、60fps)。

他们想知道:

1. 940N 是否只能同时输出其中一个视频流?  

2.如果是、是否在线更改10和11之间的0x34[4-3]以实现 SRV 和 DMS 之间的切换? 无需其他配置?

3、现在只使用一个 TX 端口(单通道 CSI)、这是否适合此应用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    940N 一次只能接受一个 Ser。  

    对于这种应用、他们可能需要找到一个高速开关并使其接收和切换 SER 输出。

    寄存器0x34用于 One Ser、用于在单链路与双链路之间切换。 它不适用于两个 Ser。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    谢谢! SN3257-Q1是否适合此应用? 它是否会对信号质量产生不良影响? 如果是、是否有任何推荐的显示解串器可支持两个视频流输入? 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们当前没有可 支持来自两个串行器的两个视频流的解串器。

    最好为差分信号获取开关。 请咨询高速多路复用器团队。  

    开关典型值有一些损耗、可能会降低通道性能。 客户需要确保使用正确的布线方式、并将影响降至最低、以满足其所需的电缆长度。  

    此致、

    蔡夏利