主题中讨论的其他器件:TPS2561、 TPS2001C
尊敬的:
我的 TUSBHUB4041被 Linux OS 识别,但是当我尝试连接 USB 设备时,我会遇到 以下错误。
[96.606325] USB 1-1.1:使用 CI_hdrc 的全新全速 USB 器件编号9
[96.690232] USB 1-1.1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-32
[96.882291] USB 1-1.1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-32
[96.994541] USB 1-port1:尝试下电上电
我的假设是、它必须对 电流监控执行某种操作。
我使用的是外部电源、但未实现 VBUS 电源开关(TPS2561)。
因此、我将 OVERCUR 引脚保持悬空。
有人能不能向我解释可能出什么问题?
谢谢、
Marin