This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:错误-32、正在将设备连接到集线器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950471/tusb4041i-error--32-connecting-the-device-to-hub

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TPS2561TPS2001C

尊敬的:

我的 TUSBHUB4041被 Linux OS 识别,但是当我尝试连接 USB 设备时,我会遇到 以下错误。

[96.606325]  USB 1-1.1:使用 CI_hdrc 的全新全速 USB 器件编号9
[96.690232]  USB 1-1.1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-32
[96.882291]  USB 1-1.1:器件无响应、器件描述符读取/64、错误-32
[96.994541]  USB 1-port1:尝试下电上电

我的假设是、它必须对 电流监控执行某种操作。

我使用的是外部电源、但未实现 VBUS 电源开关(TPS2561)。

因此、我将 OVERCUR 引脚保持悬空。

有人能不能向我解释可能出什么问题?

谢谢、

Marin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin、

    遗憾的是、当调试集线器问题时、Linux 调试语句不会太有帮助。  您正在连接哪种类型的设备?  您是否尝试过其他设备或其他端口?  您可以共享原理图吗?  您能否检查 DP/DM 线路上的行为?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的快速回复。

    只是为了让我的怀疑变得简单。
    我有一个 外部+5V、它直接连接 到下游端口器件的 VBUS。
    在 EVL 板上、+5V 由 TPS2001C 芯片上的 TUSB4041控制。 这是否是一个问题??

    当我将设备连接到集线器时、主机确实会识别到新设备正在尝试连接到 TUSB4041、但却无法连接。
    由于可以识别下行端口连接、因此它指示数据传输不是问题、因此我没有检查 DP/DM 线路。

    我尝试连接 USB 闪存和 有线鼠标。

    向您发送原理图。

    谢谢、
    Marin
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin、

    集线器不需要实现电源开关、因此部分应用正常。  您能在识别集线器时向我发送 Linux 日志吗?  晶体电路上的电容器是否接地?  我希望他们是这样的。

    需要检查的其他事项: 在连接下游器件时检查时钟是否正在运行(当集线器挂起时、时钟将关闭)、在连接下游器件时检查5V、3.3V 和1.1V 上的压降。  此外、如果您能够捕获 DP、DM 流量。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    晶振活动没有接地、 这是一个设计错误。 但是、在将它们接地后、仍然无法正常工作。 我会收到我在第一篇帖子中发布的消息。

    进一步调试我意识到我在下行端口上切换了 D+/D-。  现在它运行正常,我感觉像白痴:)。

    我想我觉得问题是电源开关的问题太难理解了。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin、

    好的、这是一个非常常见的错误。  很高兴您能正常工作!

    此致、

    JMMN