This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A 设计与放大器;驱动程序版本支持检查

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950688/tusb8042a-tusb8042a-design-driver-version-support-check

器件型号:TUSB8042A

大家好、

       TUSB8042A 是否支持 Linux 内核5.4.45?

TUSB8042A 能否修改信号强度?(上行和下行/USB2.0&3.0)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8042A 可与 Linux 中提供的默认 USB 驱动程序配合使用。 USB2下行信号强度可由 USB_R 修改! 电阻器请参阅下面链接的文档。 USB 3.0接收器均衡是自适应的,无法修改。 无法修改 USB 3发送器性能。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    1.您是否有任何推荐的 TUSB8042A 差分布线长度?(USB3/USB2)

    2.您能为我提供8042A 演示板电路和布局吗?

    3. TUSB8042A 是否有任何应用程序可以刷写固件?(如 TUSB926x_Burner_2.10.0.exe)

    4.是否有人推荐 TUSB8042A 的 EEPROM 器件?

    5、如果上行端口 USB 2.0为 NC、但连接了 USB 3.0、下行端口 USB 2.0能否正常工作?

    感谢您的分享

    BR

    安森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    USB 主机到上行端口和下行端口到 USB 连接器的 USB3/USB2布线长度应保持在8英寸以下。 性能还取决于所使用的 PCB 材料。

    2和3。 请接受我朋友的请求、以便我可以 通过 E2E DM 向您发送软件和设计文件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。  

    4.无具体建议、但 数据表的第8.4.2节 I 2C EEPROM 操作中详细介绍了 EPROM 要求。  

    5.必须连接 USB 2上行端口才能在 USB 上运行下行端口(或兼容 USB 3运行)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    USB 主机到上行端口和下行端口到 USB 连接器的 USB3/USB2布线长度应保持在8英寸以下。 性能还取决于所使用的 PCB 材料。

    -->因此,如果需要下游端口信号强度,我可以修改上游信号强度?因为我要串行两个 TUSB8042A,序列是 host->TUSB8042A#1->TUSB8042A#2->Rear IO 连接器。  

    2.散热焊盘上有32个过孔,我可以减小散热焊盘的过孔数量吗?

    3.如果我为 TUSB8042AI 使用24MHz OSC、我应该选择什么电压?1.8V 或3.3V?  

    最棒的  

    安森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    1.不确定我是否理解您的问题。 TUSB8042A TX 性能是固定的、RX 性能适用于上行和下行端口。 如果您在每个主机、集线器或连接器之间需要大于8英寸的距离、我建议使用 USB 转接驱动器来延长布线长度、使其超过可使用的长度。  

    2.我建议使用32个通孔来确保与 GND 的良好连接。 散热焊盘是器件与 GND 的唯一连接、因此应非常好地连接以避免出现问题。

    应使用3.1.8V OSC。