大家好、
TUSB8042A 是否支持 Linux 内核5.4.45?
TUSB8042A 能否修改信号强度?(上行和下行/USB2.0&3.0)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Malik、
1.您是否有任何推荐的 TUSB8042A 差分布线长度?(USB3/USB2)
2.您能为我提供8042A 演示板电路和布局吗?
3. TUSB8042A 是否有任何应用程序可以刷写固件?(如 TUSB926x_Burner_2.10.0.exe)
4.是否有人推荐 TUSB8042A 的 EEPROM 器件?
5、如果上行端口 USB 2.0为 NC、但连接了 USB 3.0、下行端口 USB 2.0能否正常工作?
感谢您的分享
BR
安森
尊敬的 Anson:
USB 主机到上行端口和下行端口到 USB 连接器的 USB3/USB2布线长度应保持在8英寸以下。 性能还取决于所使用的 PCB 材料。
2和3。 请接受我朋友的请求、以便我可以 通过 E2E DM 向您发送软件和设计文件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。
4.无具体建议、但 数据表的第8.4.2节 I 2C EEPROM 操作中详细介绍了 EPROM 要求。
5.必须连接 USB 2上行端口才能在 USB 上运行下行端口(或兼容 USB 3运行)。
您好、Malik、
USB 主机到上行端口和下行端口到 USB 连接器的 USB3/USB2布线长度应保持在8英寸以下。 性能还取决于所使用的 PCB 材料。
-->因此,如果需要下游端口信号强度,我可以修改上游信号强度?因为我要串行两个 TUSB8042A,序列是 host->TUSB8042A#1->TUSB8042A#2->Rear IO 连接器。 
2.散热焊盘上有32个过孔,我可以减小散热焊盘的过孔数量吗?
3.如果我为 TUSB8042AI 使用24MHz OSC、我应该选择什么电压?1.8V 或3.3V?
最棒的
安森
尊敬的 Anson:
1.不确定我是否理解您的问题。 TUSB8042A TX 性能是固定的、RX 性能适用于上行和下行端口。 如果您在每个主机、集线器或连接器之间需要大于8英寸的距离、我建议使用 USB 转接驱动器来延长布线长度、使其超过可使用的长度。
2.我建议使用32个通孔来确保与 GND 的良好连接。 散热焊盘是器件与 GND 的唯一连接、因此应非常好地连接以避免出现问题。
应使用3.1.8V OSC。