This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:关于 HDMI 连接器和器件之间的电阻器。

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950605/tpd5s116-about-resistor-between-hdmi-connector-and-device

器件型号:TPD5S116

您好!

我的客户将在 HDMI 应用中使用 TPD5S116。
该电阻器(180欧姆)位于 HDMI 连接器和器件之间。
CES_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器
SCL_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器
SDA_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器
HPD_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器

(问题)
在这种情况下、TPD5S116是否存在任何问题或问题?
它们会对器件上的 I2C 驱动容量产生影响。

此致、
TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tao、 您好!为什么在这些引脚上添加180 Ω?速度和驱动器能力也会受到一些影响。 此致、 Ansel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

     

    感谢你的答复。

    它们将用于阻尼电阻器。

     

    通常情况下、HDMI 规格是否禁止将阻尼电阻器放置在 HDMI 连接器和器件之间?

    或者由于阻尼电阻器、它们是否需要验证为 HDMI 规格?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我不确定 HDMI 规格是否包含阻尼电阻器的详细信息。 但是、对于高速信号、最好在数据线上清晰显示。

    此致、

    Ansel