Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD5S116 您好!
我的客户将在 HDMI 应用中使用 TPD5S116。
该电阻器(180欧姆)位于 HDMI 连接器和器件之间。
CES_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器
SCL_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器
SDA_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器
HPD_CON 引脚->电阻器(180 Ω)-> HDMI 连接器
(问题)
在这种情况下、TPD5S116是否存在任何问题或问题?
它们会对器件上的 I2C 驱动容量产生影响。
此致、
TAO_2199