This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DRP 不会始终如一地作为 SS 器件进行枚举

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS66021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944881/hd3ss3220-drp-not-consistently-enumerating-as-a-ss-device

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPS66021

我们开发了一种使用 USB-C 连接器来实现 SS 端口的定制产品。  端口是 DRP、因此除了 HD3SS3220开关之外、还添加了其他电路来支持此功能。  在我的设计中、我在 TX1/TX2和 RX1/RX2线路上使用100nF 交流耦合电容器。  但是、我注意到一些帖子建议使用220nF 而不是100nF。  我还注意到另一个论坛帖子建议在 RX 线路上使用330nF 耦合电容器。  要使用的正确值是什么?  这些值是如何确定的?  这是否会导致我的问题? 此外、我希望有人查看我的原理图。  是否还有电子邮件地址、我也可以发送原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送您的原理图并发送私人消息。

    通常情况下、RX 应为330nf、TX 可以为10nF 或220nf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经用私人消息向您发送了原理图。

    TX 值是否为拼写错误?  它应该是100nF 而不是10nF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 、TX 应为100nF。

     您只能在多路复用器的一侧使用电容器。

    在 RX 侧、330nf 或无电容、因此需要将 C912、C927、C928、C929更改为330nf。

    如果您不需要 CURRENT_MODE、则必须将其保持断开或上拉至5V、不要接地。

    5V、3.3V 和 Vbus 之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DRP 处于 DFP 模式时、我将使用电流模式将限值设置为900mA。  这就是为什么我将 CURRENT_MODE 信号接地的原因。  这是不正确的吗?   

    5V 由一个外部 DC 插孔生成。  这是器件处于 DFP 模式时使用的电源。  TPS66021用于打开和关闭 VBUS 电源。 我还向您发送了一条消息、其中包含带直流输入插孔的原理图页面以及我们正在使用的电源开关。  直流插孔 V5p0或 USBC_VBUS_SRC 用于生成3.3V 电压。  这由开关 TPS2121RUXT 控制。  请在此处告诉我您的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流模式正确。

    由于您同时使用3.3V 和1.8V,因此最好在5V 后加电,在5V 前断电。

    VBUS 正确