Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS66021
主题中讨论的其他器件: TPS66021
我们开发了一种使用 USB-C 连接器来实现 SS 端口的定制产品。 端口是 DRP、因此除了 HD3SS3220开关之外、还添加了其他电路来支持此功能。 在我的设计中、我在 TX1/TX2和 RX1/RX2线路上使用100nF 交流耦合电容器。 但是、我注意到一些帖子建议使用220nF 而不是100nF。 我还注意到另一个论坛帖子建议在 RX 线路上使用330nF 耦合电容器。 要使用的正确值是什么? 这些值是如何确定的? 这是否会导致我的问题? 此外、我希望有人查看我的原理图。 是否还有电子邮件地址、我也可以发送原理图。