主题中讨论的其他器件:BQ25731、 TPS25750、 BQ25731EVM、
您好!
我有一位客户使用附带的 GUI 进行 BQ25731 + TPS25750设计、他们遇到了一些设置问题。
- 我们是否有连接2个 EVM 的设置指南? IE 跳线设置和连接点?
- 它们无法使 BQ25731将电源输送到 TPS25750。 他们不需要单独对 BQ25731进行编程(即 TPS25750应开箱即用控制它)、对吧?
以下是 EVM 板上的设置:
- 除以外的所有跳线均为默认设置
- BQ25731.J7->设置为5节电池
- TPS25750/J1->移除跳线并将引脚3连接到 BQ25731 (TP32)上的3V3
- 连接到 TPS25750/J7的 BQ25731 (TP30、31)上的 IC2 (pins10、8)
- 工作台电源连接到 BQ25731.VBAT 螺纹接线端子、设置为20Vdc。
- 连接到 TPS25750/SYS_POWER 和 GND TP 的 BQ25731.VIN 螺钉端子
它们将3V3从 BQ25731传输到 TPS25750、但 BQ25731。即使我将 USB-C 器件插入请求20Vdc 的 TPS25750、VIN 螺钉端子也不会通过20Vdc。 我想知道他们是否缺少有关布线和 Vregs 连接方式的信息,或者他们需要对 BQ25731进行某种编程或启动?
最棒的
Nick