This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:+ BQ25731EVM:配置和 GUI

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, BQ25731EVM, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942789/tps25750evm-bq25731evm-configuration-and-gui

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS25750BQ25731EVM

您好!

我有一位客户使用附带的 GUI 进行 BQ25731 + TPS25750设计、他们遇到了一些设置问题。

  1. 我们是否有连接2个 EVM 的设置指南? IE 跳线设置和连接点?
  2. 它们无法使 BQ25731将电源输送到 TPS25750。 他们不需要单独对 BQ25731进行编程(即 TPS25750应开箱即用控制它)、对吧?

以下是 EVM 板上的设置:

  • 除以外的所有跳线均为默认设置
    • BQ25731.J7->设置为5节电池
    • TPS25750/J1->移除跳线并将引脚3连接到 BQ25731 (TP32)上的3V3
    • 连接到 TPS25750/J7的 BQ25731 (TP30、31)上的 IC2 (pins10、8)
    • 工作台电源连接到 BQ25731.VBAT 螺纹接线端子、设置为20Vdc。
    • 连接到 TPS25750/SYS_POWER 和 GND TP 的 BQ25731.VIN 螺钉端子

它们将3V3从 BQ25731传输到 TPS25750、但 BQ25731。即使我将 USB-C 器件插入请求20Vdc 的 TPS25750、VIN 螺钉端子也不会通过20Vdc。 我想知道他们是否缺少有关布线和 Vregs 连接方式的信息,或者他们需要对 BQ25731进行某种编程或启动?

最棒的
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题分配给相关专家、他们很快会回来处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您是否有方框图或它们的当前设置?  

    我们目前还没有文档、但我们的 GUI 上已经支持此电池充电器。 您在第二点中所述的是正确的、他们不必配置 BQ25731、因为 PD 应通过 I2C 对其进行配置。

    客户是否使用最新的 GUI 刷写 TPS25750、当系统提示客户使用哪种电池充电器时、他们必须选择 BQ25731。  

    此外、TPS25750 EVM 上的跳线 J3设置为什么? 当您参考 BQ25731上的 VIN 时、它是否也与电池充电器上的 VBUS 输入相同? 如果是、他们可以将此引脚连接到 TPS25750 EVM 上的 PPHV、因为这将是 PD 控制器的直接电源路径、PD 控制器将在源模式下输出到 TPS25750的 VBUS 侧。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    1.是的,我相信这是最新的(GUI 版本: 6.5.4C4),我选择 BQ25731。
    2. J3位于引脚2-3上(源极)(但是我尝试了1-3、请参阅下面的答案3)

    我将 TPS25750EVM.TP3 (SYS_PWR)连接到 BQ25731EVM.J1 (VIN)(将 BQ25731EVM.JP1设置为1-2后、会将其连接到 BQ25731.VBUS)、但是... 我还将 TPS25750EVM.J3设置为2-3、这意味着 PPHV 连接到 VAR_DCDC

    似乎将 TPS25750EVM.J3设置为1-2更有意义、因为这会将 PPHV 连接到 SYS_PWR 我只是尝试更改此设置;BQ25731.VBUS 连接到 TPS25750/PPHV (我认为这是您推荐的、对我来说很有意义)
    但仍然不幸运。

    我们已经确认、当 TPS25750加电时、I2C 线路上有一些初始通信、但之后再也不会发送任何 I2C 命令。 即使将 USB 源设备或接收设备插入 TPS25750、也不存在 I2C 通信。 在启动期间、我们应该在 I2C 线路上看到什么?

    当前配置的图像:

    还有一个问题、我们应该使用哪条 I2C 总线? 我们目前已将其连接到 I2C3。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    为了启用 OTG、请移除 BQ25731EVM 上的 JP6。 为了启用 OTG、OTG/VAP 引脚需要处于高电平。

    谢谢、

    Mike Emanuel

       如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有解决这个问题。 我们仍然没有在 BQ25731的"输出"上看到任何电压。 尽管除非 TPS25750正确初始化、否则我不希望有一个。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是这两个 EVM 和 GUI 的默认配置、我确定有人已经这样做了、我们是否可以让它们进入?

    您能否为此 EVM/GUI 设置提供方框图或跳线配置?
    是否有分步初始化?
    如果您的终端使用此配置、您能否向我们发送您的配置图片?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    您能否确认 J3连接在 TPS 板上的源极上(在图片中看起来它在接收器上)、并且 BQ EVM 上的 JP6已移除? 此外、您能否捕获 I2C 线路上的命令并对其进行解码以查看正在广播的内容?

    谢谢、

    Mike Emanuel

       如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们将尝试这样做、并获得更清晰的 I2C 线路示波器截图。 我想针对这些电路板和 GUI 提出一个更广泛的问题。

    最终目标是将 TPS25750设置为与插入 USB C 端口的器件通信、确定外部器件是源器件(UFP)还是接收器件(DFP)、然后对 BQ25731进行适当编程、以接收或提供电源。

    鉴于需要为拉电流或灌电流而不是动态确定硬设置 TPS25750和 BQ25731跳线、我担心这些 EVM 上不可能实现这一点、对吗?

    如果可能、正确的配置是什么?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是从您的描述中可以、这是器件的预期配置。 BQ25731确实需要外部 GPIO 设置、但必须在外部完成、但是可以在 EVM 上执行此操作。  

    与我的团队讨论后、我相信您必须改变我在下面介绍的一些内容、我还展示了一个图表作为参考。

    要为电路板供电、请使用电池输出 VBAT 并将其连接到 TPS25750 EVM 的 SYS_PWR。 这将为电路板供电、5V 和3.3V 电源轨都将启动。 目前、您仅通过 VIN_3V3提供3.3V 电压。 通过这一更改、您还可以连接 J1的引脚2和3。  

    根据 PD 规范、您需要5V 总线为协商任何类型的拉电流协议做好准备、因此、如果没有这种协议、PD 控制器可能无法发送正确的 I2C 命令来启用 OTG 模式。

    2.您还需要完全移除 J3并将 BQ25731 VIN 直接连接到 TPS25750D EVM 的 PPHV。 这将确保电池充电器仅连接到此电源路径、因为 SYS_PWR 也连接到其他电路、这也会导致问题、在这种情况下、我们不希望将 SYS_PWR 连接到 PPHV。

    3.对于 OTG 模式、您可以保持 BQ25731 EVM 上的 OTG 引脚被拉至高电平、因为在完全启用之前、它仍需要向 EN OTG 发出 I2C 命令。  

    您可以在此配置中测试它吗?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您提供配置细分信息! 我们将立即着手处理这一问题、仅根据上面的图片直接提出问题:

    • 我们是否使用 I2C1或 I2C3进行 BQ25731通信?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您将使用 I2C3、如果我没有错的话、我相信您刚才提到过您已经在使用 I2C3。  

    我还应该添加、当您将项目配置闪存到 PD 控制器时、您需要对 PD 控制器进行下电上电以加载新配置。 您可能已经这样做了、但只想提及这一点、以便在复位时不会为 PD 供电。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    因此、我们使设置几乎可以工作、我们将遇到几个错误。  

    当我们插入 USB-C 灌电流(请求20V 电压)时、初始 PD 协商似乎正常。 但出于某种原因、电压变为5V、然后发生硬复位、VBUS 电压下降。 如果有问题、我已经连接了屏幕抓图。

    所连接的是另一个 USB-C 灌电流器件的屏幕截图、该截图与上一个类似(但这似乎是自动复位)。 这两种器件均可与其他 USB-C 电源正常配合使用。

    TPS25750似乎已正确编程、因为我可以在 GUI 中看到我更改的 PD 配置文件。 我还附上了初始上电期间 I2C 总线的屏幕截图和事件表。 插入 USB-C 设备时、我看不到总线上的数据、因此我猜初始化中的某些内容可能无法正常工作?

    我将通过电子邮件向您发送 i2c 行的.csv。

    最棒的
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    Hari、我通过电子邮件向您发送了与此帖子并行的 I2C 捕获数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我查看了 I2C 消息,但似乎有地址行,但许多项目没有显示数据值。 这些是 BQ25731寄存器地址吗?我认为它们的 I2C 地址不是正确的? 此外,我不确定我是否在前面提到过这一点,但您必须确保 BQ25731在 TPS25750之前已通电。 这样、当 PD 通过电池充电器发送命令时、可以按原样读取和配置设置。

    我有一些问题可以帮助缩小问题的范围。 您是否正在使用 TPS25750 GUI? 如果是、您能否通过.pjt 文件发送、这将有助于我确保没有任何可能阻止供电的设置。 此外、您是否只是尝试协商5V 合同? 我无法看到端口合作伙伴请求了哪个合同。  

    谢谢、

    哈里