This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:具有 CAN 2.0B 和 CAN-FD 的公共总线

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, TCAN1146-Q1, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/950560/sn65hvd230-common-bus-with-can-2-0b-and-can-fd

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: TCAN1146-Q1TCAN1145-Q1

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 如果客户希望通过 SN65HVD230总线网络系统将 CAN-FD 器件添加到 CAN 2.0B 中、客户是否需要通过更换所有 SN65HVD230来添加 CAN-FD 支持器件? 也可以连接 CAN-FD 器件并与 SN65HVD230总线网络保持之前的 CAN 2.0B 搭配使用?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    由于 CAN FD 和 CAN 2.0b 之间的 CAN 帧结构不同、因此只要 CAN FD 消息被发送到 CAN2.0b 节点、就会向总线发出一个错误。 方向相反的情况也是如此、即发送到 CAN FD 节点的 CAN2.0b 消息。 传统 CAN 和 CAN FD 消息不能同时发送、除非您有一个收发器将过滤掉这些消息。

    局部网络收发器(TCAN1145-Q1、TCAN1146-Q1)确实具有一项功能、在该功能中、节点可以忽略 CAN FD 消息、从而允许 CAN FD 和经典 CAN 存在于一个网络上。 虽然网络上的所有节点都需要是部分网络节点、因此我不确定这对客户有多大的可行性、但我只是想让您知道。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、