Other Parts Discussed in Thread: DP83826I
您好!
我正在使用 DP83826I PHY 对设计进行原型设计。 我想将 PHY 用于 EtherCAT。 从初始测试中、我看到在连接 Ethenet 电缆时没有链路。 我已经检查了引脚排列、它们看起来是正确的。
在尝试调试该问题时、我发现 RBIAS 电阻器上没有任何电压0V。 通过与其他 PHY 进行比较、我知道这里应该有一个基准电压。
测量引脚3和引脚17 (VDDIO 和 VDDA3V3) I 请参阅3V3。
我还遇到了此帖子中报告的问题: e2e.ti.com/.../935079
我在 CEXT 上连接了0.1uF 电容器的情况下启动电路板、我不知道这是否会损坏任何东西。 我将其更改为2.2nF、但没有任何变化。
其他配置包括:
-引脚1 (模式选择):悬空
-引脚13 (搭接7):PU
-引脚20 (搭接6):PU
-引脚21 (PWRDN):PU
-引脚30 (搭接2):PD
我应该看到 RBIAS 电阻器上的电压吗? 可以帮助我调试这个问题吗?
提前感谢、
此致、
Alberto