Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 大家好、
您是否会就以下 SN65DP159数据表向我的客户提出 I2C 问题?
- 在 SN65DP159的 I2C 时序中、数据表中似乎没有指定数据保持时间。在 I2C 规格表中、数据保持时间被描述为 THD; DAT.这个值在 I2C 规范中被指定为 Min0、所以如果数据表中没有指定它、我认为0是可以的、但是当我在我们的开发板上尝试它时、保持时间为50ns。 然后是 OK / NG、当您将其增加到大约100ns 时、会出现"OK (正常)"的症状。 我想知道是否指定了器件规格。
-
它也是 SN65DP159、但 I2C 规范中有一个描述、即它删除了50ns 或更短脉冲(TSP)。
这是否也适用于(已安装) SN65DP159而不会出现任何问题?
谢谢
此致、
Shidara