This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:数据表问题

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949962/sn65dp159-datasheet-questions

器件型号:SN65DP159

大家好、

您是否会就以下 SN65DP159数据表向我的客户提出 I2C 问题?

  1. 在 SN65DP159的 I2C 时序中、数据表中似乎没有指定数据保持时间。在 I2C 规格表中、数据保持时间被描述为 THD; DAT.这个值在 I2C 规范中被指定为 Min0、所以如果数据表中没有指定它、我认为0是可以的、但是当我在我们的开发板上尝试它时、保持时间为50ns。 然后是 OK / NG、当您将其增加到大约100ns 时、会出现"OK (正常)"的症状。 我想知道是否指定了器件规格。
  2. 它也是 SN65DP159、但 I2C 规范中有一个描述、即它删除了50ns 或更短脉冲(TSP)。
    这是否也适用于(已安装) SN65DP159而不会出现任何问题?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara-San

    DP159 I2C 接口符合 I 2C 总线规范版本2.1 (2000年1月)定义的2线串行接口、因此我们没有在 DP159数据表中列出 I2C 时序信息、而是让客户参考 I2C 规范。  

    由于 DP159符合 I2C 规范、因此我看不到 TSP 时序问题。

    谢谢

    David