请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 设计
我想将 MIPI DSI 转换为 LVDS RGB 而不丢弃帧。
问题
是否可以以以下格式发送? DSI 端是否存在任何条件?
LVDS RGB 传输格式
宽度:1936 (活动宽度1920)
高度:1125 (活动高度1080)
60fps
REFCLK @ H2引脚130.68MHz
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
我想将 MIPI DSI 转换为 LVDS RGB 而不丢弃帧。
问题
是否可以以以下格式发送? DSI 端是否存在任何条件?
LVDS RGB 传输格式
宽度:1936 (活动宽度1920)
高度:1125 (活动高度1080)
60fps
REFCLK @ H2引脚130.68MHz
此致、
您好、Sakai-San、
是的、这是可能的。 您只需确保 DSI CLK 频率是正确的值、以便 DSI 侧和 LVDS 侧之间的线时间相同。 有关详细信息、请参阅本应用手册中的公式(2): https://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf
此致、
I.K.