This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:我想知道 SN65DSI83的格式。

Guru**** 2767435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944533/sn65dsi83-i-would-like-to-know-about-the-format-of-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83

设计

我想将 MIPI DSI 转换为 LVDS RGB 而不丢弃帧。

问题

是否可以以以下格式发送? DSI 端是否存在任何条件?

LVDS RGB 传输格式


宽度:1936 (活动宽度1920)

高度:1125 (活动高度1080)

60fps

REFCLK @ H2引脚130.68MHz


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    是的、这是可能的。 您只需确保 DSI CLK 频率是正确的值、以便 DSI 侧和 LVDS 侧之间的线时间相同。 有关详细信息、请参阅本应用手册中的公式(2): https://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf 

    此致、

    I.K.