Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
您好!
TUSB2036VFR 有问题。 PWRON 输出全部为高电平、从而防止我获得任何 USB 电压输出。 我找不到他们应该处于这种状态的任何原因。
请参阅下面的原理图。
-5V_USB1-3中的任何一个都没有对地短路。 这些电压输出位于大约0.6V 的接地端。
-所有过流输入均为高电平。
-PWRON 输出为高电平、从而关闭 TPS2044BDR 输出。
-RESET 引脚为高电平。
即使不存在过流故障、组件似乎也会认为存在过流故障?
我有3个电路板、根据设计应该是相同的。 其中1个工作正常、另2个显示此问题。
感谢您的任何见解。