This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:PWRON 引脚始终为高电平

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943945/tusb2036-pwron-pin-always-high

器件型号:TUSB2036

您好!

TUSB2036VFR 有问题。  PWRON 输出全部为高电平、从而防止我获得任何 USB 电压输出。  我找不到他们应该处于这种状态的任何原因。

请参阅下面的原理图。

-5V_USB1-3中的任何一个都没有对地短路。  这些电压输出位于大约0.6V 的接地端。

-所有过流输入均为高电平。

-PWRON 输出为高电平、从而关闭 TPS2044BDR 输出。

-RESET 引脚为高电平。

即使不存在过流故障、组件似乎也会认为存在过流故障?   

我有3个电路板、根据设计应该是相同的。  其中1个工作正常、另2个显示此问题。

感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    主机上是否会弹出过流消息?  您能否确认主机是否正在枚举 TUSB2036?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    这些测量都是在没有任何器件插入 USB 端口的情况下进行的。

    所讨论的电路板是嵌入式 PC 的载板、因此所需的 USB 器件只是一个鼠标、键盘、可能还有一根用于显示器的触摸屏电缆。  如果我插入这些器件、它们将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    除非主机通知集线器接通端口电源、否则集线器不会接通端口电源。  您能否检查主机是否看到集线器已连接?  正在运行什么操作系统?

    您的原始原理图附件未出现、您能否重新发送?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能确认这是固定的吗?

    谢谢、

    JMMN