This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535未使用的引脚端接

Guru**** 2529930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949586/tca9535-tca9535-unused-pin-termination

器件型号:TCA9535

大家好、

我对 TCA9535有疑问、您能提供帮助吗?

[问题1]
当我们将未使用的引脚直接连接到 Vcc 或 GND 时、是否存在任何问题?

[问题2]
关于 abso 最大规格、IOL 持续输出低电流为50mA、因此我们必须遵循此电流电平。
这里的问题是、TCA9535 ICC 通过 GND 的持续电流为-250mA、这意味着总 IOL +泄漏电流必须小于250mA?

[问题3]
是否可以使用单个上拉电阻器将所有未使用的引脚连接起来?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很高兴为您的问题提供帮助。 感谢您组织的格式!

    [问题1]
    当我们将未使用的引脚直接连接到 Vcc 或 GND 时、是否存在任何问题?

    [A1]电子方面、只要引脚配置为输入、这就很好。 问题是、如果引脚被意外配置为输出、这可能会对器件造成损坏。 因此、我们建议通过限流电阻器实现偏置。  

    [问题2]
    关于 abso 最大规格、IOL 持续输出低电流为50mA、因此我们必须遵循此电流电平。
    这里的问题是 、TCA9535 ICC 通过 GND 的持续电流为-250mA、这意味着总 IOL +泄漏电流必须小于250mA?

    [A2]这不是最直接的规范。 第5页末尾的注释可能在此澄清:

    [问题3]
    是否可以使用单个上拉电阻器将所有未使用的引脚连接起来?

    [A3]这是一种限制电流的好方法、可为多个未使用的引脚提供保护。 如果不小心将未使用的 I/O 配置为输出驱动到不同的电平、此布局仍会导致器件损坏、但这种配置错误的可能性可能会低于缩减 BOM 的好处。  

    如果您有其他问题、或者您想详细了解上述信息、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott