Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
大家好、
我对 TCA9535有疑问、您能提供帮助吗?
[问题1]
当我们将未使用的引脚直接连接到 Vcc 或 GND 时、是否存在任何问题?
[问题2]
关于 abso 最大规格、IOL 持续输出低电流为50mA、因此我们必须遵循此电流电平。
这里的问题是、TCA9535 ICC 通过 GND 的持续电流为-250mA、这意味着总 IOL +泄漏电流必须小于250mA?
[问题3]
是否可以使用单个上拉电阻器将所有未使用的引脚连接起来?
此致、
Kai