This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822驱动器 MLEDCR 寄存器位10详细信息

Guru**** 2791865 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943267/dp83822i-dp83822-driver-mledcr-register-bit-10-detail

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:AMIC110

(更新为红色)

各位专家:

我不知道这是否是进行这项调查的正确论坛。 如果没有、请转发。

我的客户正在评估 AMIC110和 DP83822。 他们遇到了 ping 不能以10M/Half 运行(不响应)的问题。 它们引用了设置 DP83822 MLEDCR 寄存器位的 SDK 示例代码。 清除此位或保持为零后、ping 开始工作。 下面是示例代码的捕获。

C:\ti\pdk_am335x_1_0_12\packages/ti\board\src\iceAMIC110\iceAMIC110_ethernet_config.c

我查看了 DP83822I 数据表、但 MLEDCR 寄存器位10是保留位。

请您解释位10的详细信息吗? 为什么在将 bit10设置为10M/Half 时 ping 不起作用?

请注意、DP83822的引脚29连接到 AMIC110。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    对于10M/半 双工通信、应启用 COL 引脚。 设置 MLEDCR 寄存器的位[10]将禁用 COL 函数。 MLEDCR 寄存器的位[10]应该为0。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NI Nikhil、

    那么、这是否适用于100M/半 双工?

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    是的、这适用于任何 MII 半双工模式。

    谢谢、

    Nikhil