This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:GRSTz 低电平电压

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943765/tusb4020bi-grstz-low-level-voltage

器件型号:TUSB4020BI

各位专家、您好!

我对低电平输入电压有疑问。
当 VDD=3.3V 时、GRSTz 引脚的低电平电压是多少?
对于加电、VIL=0.8V + Vhys (0.13 x 3.3=0.429V)=1.229V。 正确吗?

如果你能给我答复,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    是的、正确。

    此致、

    JMMN