请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 各位专家、您好!
我对低电平输入电压有疑问。
当 VDD=3.3V 时、GRSTz 引脚的低电平电压是多少?
对于加电、VIL=0.8V + Vhys (0.13 x 3.3=0.429V)=1.229V。 正确吗?
如果你能给我答复,我将不胜感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!