Other Parts Discussed in Thread: TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 主题中讨论的其他器件:TUSB542
为了使 TUSB8020集线器板保持在较低的位置、USB C 连接器是上游端口的更好选择。 主机 USB C 端口和此集线器之间将使用标准 USB C/C 电缆。 在这种情况下、如果我仅连接一个组 SS 信号、 是否会对主机上的枚举有任何疑问?
感谢你的任何帮助