This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:将 USB C 与 TUSB8020配合使用以实现上流端口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943598/tusb8020b-use-usb-c-with-tusb8020-for-up-stream-port

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TUSB542

为了使 TUSB8020集线器板保持在较低的位置、USB C 连接器是上游端口的更好选择。  主机 USB C 端口和此集线器之间将使用标准 USB C/C 电缆。 在这种情况下、如果我仅连接一个组 SS 信号、 是否会对主机上的枚举有任何疑问?

感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我建议使用 TUSB542等多路复用器将 SS 切换到 Type-C 连接器的两侧。  如果无法实现、则集线器将仅在 Type-C 电缆的一个方向上连接 USB 2.0、并在电缆翻转时同时连接 USB 2.0和 USB 3.0。

    此致、

    JMMN