This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86是否会直接替换 eDP DPCD 数据?

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942867/sn65dsi86-did-sn65dsi86-will-replace-the-edp-dpcd-data-directly

器件型号:SN65DSI86

您好、先生、

我们的客户希望再次确认 SN65DSI86是否能够替换 DPCD 内容? 还是按照 i2c 命令来寻址 DPCD 数据?

DSI86 0x5A 位2的默认值为1、是否会使 DPCD 101h 位7的设置变得不同?

谢谢、

乔治   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    否、您必须使用 DSI86 I2C-over-AUX 对 eDP DPCD 寄存器进行编程。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、只需再次确认... 由于客户的疑问、我们将在更改 DSI86上的寄存器时覆盖 DPCD。