请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 您好、先生、
我们的客户希望再次确认 SN65DSI86是否能够替换 DPCD 内容? 还是按照 i2c 命令来寻址 DPCD 数据?
DSI86 0x5A 位2的默认值为1、是否会使 DPCD 101h 位7的设置变得不同?
谢谢、
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.