This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219/8可以也不支持 AES/EBU 格式

Guru**** 2521140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949006/lmh1219-lmh1219-8-can-or-not-support-the-aes-ebu-format

器件型号:LMH1219

大家好、

我的客户想要在12G SDI 产品上设计 LM1219/8、他们想知道这两个器件都可以支持或不支持 AES/EBU 格式?

他们还研究了 Semtech 12G SDI 器件、其规格如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    AES 主要用于数字音频。 此规格以125Mbps 运行。 我认为器件可以以该数据速率运行。 然而,这一问题没有得到明确的界定。

    此致、Nasser