我下载了 S 参数文件并使用查看器查看了这些文件。 观看者抱怨"无源性"故障。 这是预期的吗?
在我看来、对于 EQ 关闭的情况、端口1 -端口2的损耗对于频率低于10GHz 的情况大约为-45dB。 这是预期的吗? 这些模型代表什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我检查了这个 s 参数模型、请注意下面的一些注释。
1)。 端口顺序为1-3和2-4。 但是、存在高直流增益(~40dB)。 我认为这是由于限流放大器造成的。 输入级。 总之、最大 EQ 增益约为6dB。 通常、在直流条件下、增益为0dB。 我认为、由于这种高直流增益、这种 s 参数模型会混乱。 现在、在较新的器件上、我们提供了 IBIS-AMI 模型来解决此问题、但在开始使用 IBIS-AMI 模型之前、该器件是通过开发的。
2)。 未提供示例仿真模型。 此外、请注意上面的#1评论。
此致、Nasser