This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:ONET1141L 参数模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945647/onet1141l-onet1141l-sparameter-model

器件型号:ONET1141L

我下载了 S 参数文件并使用查看器查看了这些文件。 观看者抱怨"无源性"故障。 这是预期的吗?

在我看来、对于 EQ 关闭的情况、端口1 -端口2的损耗对于频率低于10GHz 的情况大约为-45dB。 这是预期的吗? 这些模型代表什么?

www.ti.com/.../sllm178

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件具有增益、同时 ADS 期望器件为无源器件(无增益)、则可能会发生无源故障。 建议禁用 ADS 上的无源设置。

    请禁用 ADS 上的无源性、这应该会导致错误的-45dB 损耗。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您是否有用于 ONET1141L 输出级(OUT+和 OUT-)的 SPICE 模型?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D.C:

    我已检查、但很遗憾、这不可用。 如果有用、我们已经完成了光学眼图评估、我们可以向您提供此报告。 如果您想查看此报告、请联系您当地的 TI 办事处并要求他们与我联系。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的更新。 我尝试使用 ADS 中的 S 参数文件、但我无法放心地识别输入端口和输出端口。 我很可能错过了有关这方面的一些文档。

    1.您能帮我确定哪个端口用于哪个引脚吗?

    2.您是否有使用此 S 参数模型的示例仿真文件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了这个 s 参数模型、请注意下面的一些注释。

    1)。 端口顺序为1-3和2-4。 但是、存在高直流增益(~40dB)。 我认为这是由于限流放大器造成的。 输入级。 总之、最大 EQ 增益约为6dB。 通常、在直流条件下、增益为0dB。 我认为、由于这种高直流增益、这种 s 参数模型会混乱。 现在、在较新的器件上、我们提供了 IBIS-AMI 模型来解决此问题、但在开始使用 IBIS-AMI 模型之前、该器件是通过开发的。

    2)。 未提供示例仿真模型。 此外、请注意上面的#1评论。

    此致、Nasser