This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:TUSB9261-Q1是否可以用作 SATA III 器件和 USB2.0器件之间的桥接器?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942238/tusb9261-q1-can-tusb9261-q1-works-as-a-bridge-between-sata-iii-device-and-usb2-0-device

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

你(们)好  

TUSB9261-Q1能否用作 SATA III 设备与 USB2.0设备之间的桥接器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261仅支持多达 SATA Gen 2器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我知道 SATA III 向后兼容 SATA II  

    如果 SATA III 与 TUSB9261连接 ,SATA III 会将 IT 速度降低为 SATA II 速度,以便与 TUSB9261配合使用,我是否正确 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的、但客户应注意、仅使用第二代速度、因为这将影响预期的传输速度。