请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261-Q1 主题中讨论的其他器件: TUSB9261
你(们)好
TUSB9261-Q1能否用作 SATA III 设备与 USB2.0设备之间的桥接器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TUSB9261-Q1能否用作 SATA III 设备与 USB2.0设备之间的桥接器?
您好、Malik、
我知道 SATA III 向后兼容 SATA II
如果 SATA III 与 TUSB9261连接 ,SATA III 会将 IT 速度降低为 SATA II 速度,以便与 TUSB9261配合使用,我是否正确 ?