This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:电路板和外壳的热阻

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946087/tl16c752d-thermal-resistance-to-board-and-to-case

器件型号:TL16C752D

我正在尝试找到从器件 TL16C752D 结到电路板(JB)和外壳(JC)的热阻。 是否有人能够提供此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我会为您提供此信息、但是、获取此信息可能需要两周时间。 获得该值后、我将在这里跟进。 我将获取 TL16C752DPFBR 封装的热性能数据。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我希望情况良好。 您为 TL16C752DPFBR 请求的结果 如下:

    特征 值[°C/W]
    θ JA -高 K 63.5
    Theta JC、顶部 18.0
    Theta JB 27.3.
    PSI JT 0.7.
    磅/平方英寸 JB 27.1.
    Theta JC、底部 不适用

    最棒的

    Danny