大家好、
我的一位客户、他们在平板电脑项目中使用 TUSB544。 由于某种原因、TUSB544不能 非常靠近 C 型插座、输入布线约为6英寸、C 型插座的输出布线约为3~4英寸。 这不符合我们的2英寸建议。
因为他们使用其他一些供应商的类似器件、所以他们会提出一些问题:
对于5.4Gbps 信号、我们说输出迹线不应长于2英寸、我们能否将其规格为5.4Gbps 信号上丢失多少 db?
2、对于仿真、它们的布线在5.4Gbps 上丢失了4dB 插入值、TUSB544是否支持? 由于我们的竞争对手说它们可以支持3或5 dB 的损耗、因此他们想要进行比较以了解谁更好。
此致、
Peter Wei