This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544输出驱动能力

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948338/tusb544-tusb544-output-drive-capability

器件型号:TUSB544

大家好、

我的一位客户、他们在平板电脑项目中使用 TUSB544。 由于某种原因、TUSB544不能 非常靠近 C 型插座、输入布线约为6英寸、C 型插座的输出布线约为3~4英寸。 这不符合我们的2英寸建议。

因为他们使用其他一些供应商的类似器件、所以他们会提出一些问题:

对于5.4Gbps 信号、我们说输出迹线不应长于2英寸、我们能否将其规格为5.4Gbps 信号上丢失多少 db?

2、对于仿真、它们的布线在5.4Gbps 上丢失了4dB 插入值、TUSB544是否支持? 由于我们的竞争对手说它们可以支持3或5 dB 的损耗、因此他们想要进行比较以了解谁更好。

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB544可以在5G 时补偿8-9db、您在哪里可以看到2in?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    由于 TUSB544只有用于 RX 补偿的 EQ、但不强调 TX、而客户正在讨论 TX、因此他们想知道我们说的输出迹线为2英寸、该2英寸表示多少 dB。

    或者、由于 TUSB544是模拟的、如果我们在 EQ 上设置补偿、它会起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5G 时,Type-C 连接器允许6.5db 的数据, RX eq 将补偿6in 的损耗,因此连接器附近的其余4通道数据是4dB 加1dB 的连接器。 因此、对于6.5db 规格、大约5dB 是可以的。