This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138的 HPI 接口

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04, OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947905/hpi-interface-for-omap-l138

主题中讨论的其他器件:AM5K2E04OMAP-L138

HII

我有两个不同的板一个是 OMPAL138,第二个是 AM5K2E04,我想在两个板之间连接 HPI 协议,但我们的 AMK52E04板没有任何 HPI,所以我打算使用 GPIO (使用位传输方法) 对于同一器件之间的通信、我想知道使用位寻呼方法可以进行通信、如果可能、请告诉我工作和配置过程。

提前感谢

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hil、

    我们没有尝试过、也没有相关信息。 我们也没有它的配置。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rex

    感谢您的回复

    正如您所说的、您尚未尝试也未进行配置、那么 OMAP-L138 (HPI 侧)与 AM5K2E04板之间是否存在任何其他连接方法。

    如果您提供有关此方面的任何信息、将会非常有帮助。

    提前感谢

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    将 OMAP-L138与 AMK2E 连接所需的应用是什么?  

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rex

    感谢您的回答

    实际上、我们正在使用两个不同的板

    OMAP-L138和2.AM5K2E04

    在 OMAP-L138端、我们使用裸机源代码

    在 AM5K2E04端、我们使用 Linux BSP 源码(Yocto PSDK)

    现在、OMAP-L138端具有 HPI 端口、AM5K2E04具有 GPIO、我们计划使用位感叹号方法。

    我的问题是 OMAP-L138 (HPI 端口)和 AM5K2E04 (GPIO 端口)之间是否可以进行通信? 如果是、您能否提供一些相关信息?

    提前感谢

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    我只是想知道、与使用具有更高速度的其他接口相比、使用这种通信方式的应用需要什么。 我假设您在两个器件之间发送数据。 GPIO 将比其他接口具有高延迟。 我们设计的 GPIO 用于引发事件、而不是用于通信数据。 如果只是为了证明概念、而不是为了设计目的、您可以使用它。

    雷克斯