HII
我有两个不同的板一个是 OMPAL138,第二个是 AM5K2E04,我想在两个板之间连接 HPI 协议,但我们的 AMK52E04板没有任何 HPI,所以我打算使用 GPIO (使用位传输方法) 对于同一器件之间的通信、我想知道使用位寻呼方法可以进行通信、如果可能、请告诉我工作和配置过程。
提前感谢
Shubham
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII
我有两个不同的板一个是 OMPAL138,第二个是 AM5K2E04,我想在两个板之间连接 HPI 协议,但我们的 AMK52E04板没有任何 HPI,所以我打算使用 GPIO (使用位传输方法) 对于同一器件之间的通信、我想知道使用位寻呼方法可以进行通信、如果可能、请告诉我工作和配置过程。
提前感谢
Shubham
您好、Rex
感谢您的回答
实际上、我们正在使用两个不同的板
OMAP-L138和2.AM5K2E04
在 OMAP-L138端、我们使用裸机源代码
在 AM5K2E04端、我们使用 Linux BSP 源码(Yocto PSDK)
现在、OMAP-L138端具有 HPI 端口、AM5K2E04具有 GPIO、我们计划使用位感叹号方法。
我的问题是 OMAP-L138 (HPI 端口)和 AM5K2E04 (GPIO 端口)之间是否可以进行通信? 如果是、您能否提供一些相关信息?
提前感谢
Shubham