Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1064, HD3SS460
主题中讨论的其他器件: TUSB1064、 HD3SS460
尊敬的 TI:
我计划在 DisplayPort 交替模式灌电流应用中使用 TPS65982器件、在该应用中、我需要所有4条 DisplayPort 信道以及告示板功能。 我还需要使用外部多路复用器和转接驱动 器(例如 TUSB1064)。 我是否需要将 AUX 通道连接到 TPS65982? 还是可以将其直接连接 到 TUSB1064并保持相应 的 TPS65982引脚未连接?
当 TPS65982和 TUSB1064都切换 AUX 通道极性时会出现问题、导致极性切换两次。 也许可以关闭 TPS65982的 AUX 通道多路复用功能?
谢谢!