This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:使用多路复用器时、DP 接收器应用的辅助通道连接

Guru**** 2952470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1064, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941036/tps65982-aux-channel-connection-for-dp-sink-applications-when-using-a-mux

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TUSB1064、 HD3SS460

尊敬的 TI:

我计划在 DisplayPort 交替模式灌电流应用中使用 TPS65982器件、在该应用中、我需要所有4条 DisplayPort 信道以及告示板功能。 我还需要使用外部多路复用器和转接驱动 器(例如 TUSB1064)。 我是否需要将 AUX 通道连接到 TPS65982? 还是可以将其直接连接 到 TUSB1064并保持相应 的 TPS65982引脚未连接?

 当 TPS65982和 TUSB1064都切换 AUX 通道极性时会出现问题、导致极性切换两次。 也许可以关闭 TPS65982的 AUX 通道多路复用功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcis、

    是的、您可以将其直接连接到 TUSB1064。 但是、如果您不打算在 TPS65982上使用它们、我建议将电阻介于1 kΩ 和5 MΩ 之间的引脚接地。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 接下来、您可以解释如何解读 TPS65982数据表的第10.2.2.2.2节、其中说明"虽然 HD3SS460能够将所需的 AUX_N/P 信号多路复用到 SBU_1/2引脚、但它们通过 TPS65982进行连接、以进一步支持定制交替模式配置。" 在我看来、这意味着 DisplayPort 交替模式不受支持、除非 AUX 通道连接 到 TPS65982、或者我弄错了吗?

    此致、
    Marcis Greitans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcis、

    该部分只是提到、如果您还想支持其他交替模式、可以将 SBU 引脚连接到 TPS65982、而不是连接到也可以正常工作的 HD3SS460。 例如、TPS65982与 DisplayPort 一起还支持 Thunderbolt、例如、我认为也会使用 SBU 引脚。  

    因此、如果您仅支持 DisplayPort、则不必连接 TPS65982的 AUX 引脚。 您还可以参考 TUSB1064数据表第9.2.3节、该节使用仅来自 TUSB1064的 AUX 引脚进行类似设置。

    谢谢、

    哈里